This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23610:SYNC 引脚保持悬空

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872726/lmz23610-sync-pin-left-floating

器件型号:LMZ23610

你(们)好

在交付给客户的器件中、我们将 LMZ23610同步引脚悬空。

电源电路为24V 直流输入、输出为5V 直流8A。
之后、我们在数据表上意识到、写入该值是为了将其连接到 GND。
可能会发生什么情况?

谢谢你

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    SYNC 引脚很可能是高阻抗引脚。 这意味着、如果不使用 GND 而是悬空、则引脚易受高频噪声耦合到引脚上的影响。 因此、如果不使用该引脚、则应将其连接到 GND。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    感谢您的回复。 如果噪声或高频耦合到引脚、这是否会导致不稳定或故障 (例如输出引脚上的电压变化)?

    此致

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    如果将高频/噪声耦合到 SYNC 引脚上、则器件的开关频率可能会受到影响。 根据频率的不同、它可能会通过电流限制或各种其他故障模式导致不稳定。 您需要对其进行测试、以查看这是否会影响您的应用。 噪声/周围频率可能很低且足够小、不会耦合到同步中。 不使用 SYNC 引脚时接地可实现更稳健的设计。

    因此、建议在不使用 SYNC 引脚时将其接地。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    谢谢、这正是我想要知道的。

    谢谢你

    此致

    Marco