This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23511:将 MOSFET 对驱动为 SSR;简化 TIDUC87A?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23511, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900092/ucc23511-driving-mosfet-pair-as-ssr-simplifying-tiduc87a

器件型号:UCC23511
主题中讨论的其他器件: SN6505B

 UCC23511 (或类似产品)是否可以与2个 N-MOSFET 配合使用、以实现简单的隔离式 SSR 替代?
假设栅极侧电源是通过其他方式提供的、并且也与控制域隔离。

我正在查看 有关 SSR 替代产品的 TIDUC87A 应用手册、但图11中所示的隔离式控制和栅极驱动块确实有很多器件。
在我的应用中、这将是重复的 x8、因此降低复杂性和器件数量是值得关注的(希望是硬件验证的简单性)、即使成本略高。

如果任何现有的 TI 参考设计或应用手册中都存在这种情况、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Apullin、

    是的、您可以、唯一的技巧是您需要一个隔离式电源来驱动 UCC23511。 以下是一个示例:

    只需将两个 FET 源驱动到源、并将驱动器的公共点连接到该注意事项、您就可以全部设置好。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。 如果您还有其他问题、请告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 因此、我可以从 BOM 中省去~100个器件。

    一个后续问题:  
     您提供的 SLLU282A 注意 事项使用 SN6505B 和变压器实现真正的电隔离电源。

    是否可以在 TIDUC91之后实现 、其中 UCC23511的隔离侧 VCC 可以从负载域"自供电"、尤其是考虑到它已经是 LV AC (HVAC)? (假设电源完整、例如整流、vreg、UV 锁定)

    但是、我确实看到了使用单个变压器+驱动器来制造隔离式电源的潜在优势、该隔离式电源可以在单个专用电源上驱动整个8个驱动器组。 由于器件高度和封装尺寸的原因、在电路板上添加绕线变压器会产生一些犹豫、这一点并不容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Apullin、

    让我请我的同事为您评论 TIDUC91。