This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:C 型镍氢充电解决方案和太阳能电池板

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900305/bq24105-nimh-charging-solution-of-type-c-and-solar-panel

器件型号:BQ24105
主题中讨论的其他器件: BQ2000

尊敬的专家:

我的客户正在寻找3节镍氢电池(4.5-5.4V)充电解决方案、需要满足以下需求:

温度保护。 温度范围为-20-50C;

电源路径。 系统负载为蜂鸣器、负载电流为20-200mA;

输入源首先是 USB Type C (3A 快速充电)、然后切换到 太阳能电池板(6V 至8V 20-100mA)、以缓慢地为电池充电并为系统负载供电。 充电电流小于600mA。

我之所以选择 BQ24105、 是因为我想知道它是不是最佳选择? 我的第二个问题是如何从 Type C 切换到太阳能电池板充电? 他们是否需要添加充电端口控制器 IC、您有什么建议和建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    遗憾的是、TI 没有满足以下所有要求的单个 IC 解决方案:

    1.将5V USB 升压至 5.4V -我们的大多数充电器都是基于降压转换器的

    2.可调节充电终止计时器-镍氢电池充电终止(通过安全计时器超时)通常适用于小于0.5C 的充电器电流。   对于更高的电流、即更快的充电、 通常建议使用 dV/dt 或 dT/dt 终止。  具有此类终端的唯一 TI 充电器是 BQ2000降压系列。

    3.可调节充电调节电压-大多数 TI 充电器都是为锂离子电池设计的。  主机控制的电压将默认为4.2V 的大约倍数、但可以通过 I2C 寄存器进行调整。  少数  具有可调节 充电 调节电压的独立版本(如 BQ24105)使用外部电阻分压器来设置电压。  

    4.可调节 VINDPM 以防止高阻抗太阳能电池板崩溃-与上面关于 I2C 与独立之间可调节 VINDPM (设置 MPP)的评论相同。

    您是否愿意使用2芯片或更多芯片解决方案?  您是否拥有能够执行 I2C 命令的主机处理器、或者您是否需要可设置的独立(电阻器/电容器)解决方案?

    此致、

    Jeff