This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:如何在使用5V 适配器时避免进入睡眠模式?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897648/bq24617-how-to-avoid-entering-sleep-mode-when-using-5v-adapter

器件型号:BQ24617
主题中讨论的其他器件: BQ25606

大家好、

我的客户在 其项目中应用 BQ24617。

使用案例是锂电池1S3P、充电电压为4.35V/充电电流为3A。

它们具有两种输入电压、12Vin 和5VIN。

当 Vin=12V 时、一切顺利。

但当 Vin=5V 时、 BQ24617会停止充电、直到电池放电。

我们知道 、BQ2461X 系列 Vcc 必须至少比 SRN 高500mV、以避免进入睡眠模式。

由于客户在其应用中必须具有5V 和12V 输入电压、您是否有任何解决此问题的建议?

如果 BQ24617不能满足此要求、您能推荐适合此应用的器件吗?  

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

      由于 BQ24617是一款充电控制器、因此客户在选择外部组件和布局时具有更大的灵活性。 必须尽可能缩短适配器插件和 IC VCC 之间的布线长度(阻抗)、并考虑输入反向阻断 FET 上的压降(最大限度地减少这些 PFET 的 Rdson)。 监测睡眠模式时、测量尽可能靠近 IC 的 VCC 和 SRN。 如果您正在寻找独立器件、您可以查看 BQ25606以及集成度更高的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我将私下向您发送布局文件和原理图、您能不能在5V 输入电压时帮助改善压降并让器件不进入睡眠模式吗?

    谢谢、此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线程已解析为脱机。