This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:并联2个 TPS546C20A

Guru**** 2543210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899949/tps546c20a-parallel-2-tps546c20a

器件型号:TPS546C20A
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

大家好、

我想快速检查 一下 TPS546C20A,根据 d/s 的说明,该器件可以并联在一起以提供高达70A 的负载。

对于70A 负载,这意味着持续负载电流,而不是峰值电流 ,是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546C20A 的额定连续电流为35A。  它的峰值电流受到其电流限制功能的可编程范围的限制。  但是、与任何转换器一样、持续热流额定值也可能受到可用气流、环境空气温度和器件安全工作区的限制、因为由此产生的裸片温度。

    请参阅数据表第13页的图20、21和22、了解更多指导信息: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546c20a.pdf#page=13

    如果您需要比 TPS546C20A 提供的电流容量更大的电流、我建议查看 TPS546D24A、这 是一款40A 集成 FET 转换器、它还具有 PMBus、可堆叠多达4个器件。  http://www.ti.com/product/tps546d24a  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的详细反馈。  

    客户希望  并联使用 TPS546C20A 中的2个,并为其芯片提供大约45A (连续)的电流,这就是为什么有这个问题。

    看起来可以这样使用它,电流限制可以通过 PMBus 设置,我将让客户了解评论并查看是否有更多问题需要检查。

    再次感谢!!

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常欢迎  

    我很高兴我能提供帮助。