This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:TLV1117的输出电容器

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891318/tlv1117-output-capacitor-of-tlv1117

器件型号:TLV1117

尊敬的所有人:

我们的客户正在考虑使用 TLV1117。
根据数据表、所描述的 ESR 为0.2Ω Ω 至10Ω Ω 的电解电容器用于实现稳定运行、如下所示。

但是、我们的客户考虑从寿命、尺寸和成本的角度将低 ESR 陶瓷电容器(串联连接 ESR 电阻器)用于输出电容器。
您能告诉我以下内容吗?
当一个低 ESR 陶瓷电容器被连接至输出电容器时(一个 ESR 电阻器被串联)、

μF 电路图中所示、稳定运行所需的电容是否约为100 μ F?


2.关于连接到陶瓷电容器的 ESR 的电阻值、是否需要按照数据表中所述将电阻设置为0.2至10Ω Ω、并结合陶瓷电容器的 ESR 来稳定运行?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    问题1。 使用陶瓷电容器的一个常见技巧是添加一个~1 Ω 的串联电阻器。 大多数1117建议的最小电容为10uF (虽然 TLV1117数据表中未明确说明)。 通常使用100uF、因为这要稳定得多。 注意:如果在输出端使用多个电容器、则稳压器会看到总 ESR。

     

    问题2:是的、如上所述。

    我们创建了下一代版本的此版本、这一版本在周围都要好得多。 TLV767 有以下改进:

    1、陶瓷电容稳定、仅需1uF

    2. Iq 低50uA,比1117的5mA 低得多

    无最小负载电流(1117为10mA)

    4.出色的浪涌控制

    5.折返电流限制

    但愿这对您有所帮助。