This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:如何反向偏置来产生热量

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900121/tps25926-how-to-reversed-bias-to-generate-heat

器件型号:TPS25926

尊敬的 TI 团队:

我们正在开发热验证工具。 我们不希望电路板正常工作。 目标是复制生产板主要组成部分的功率耗散。 为此、我们将反向偏置连接应用于电压稳压器等某些器件、因此 FET 的体二极管会产生热量。

我们也希望通过 以下方式为 TPS259261供电:

  • 向 OUT 引脚(8、7、6)和 GND (散热焊盘-11)施加12V 电压
  • 对 VIN 引脚(5、4、3)施加接地

我们将使用受控电源来限制电流、因此我们只需根据热仿真生成预期功率。

  1. 您认为这是可行的吗?
  2. 这些是要连接的正确引脚、我们是否应该考虑其他引脚端接?  

提前感谢

爱德华多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    欢迎来到 e2e 论坛!

    以下两种您打算使用的方法通常都不是建议的工作条件。

    因为您打算电路板不起作用、只 复制 IC 的功耗。 我建议您采用以下方法、但请确保流入体二极管的持续电流不大于0.5A (您可以为电源设置电流限制)。

    • 向 OUT 引脚(8、7、6)和 GND (散热焊盘-11)施加12V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    非常感谢您的回答。 这解决了我们的问题。