请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25926 尊敬的 TI 团队:
我们正在开发热验证工具。 我们不希望电路板正常工作。 目标是复制生产板主要组成部分的功率耗散。 为此、我们将反向偏置连接应用于电压稳压器等某些器件、因此 FET 的体二极管会产生热量。
我们也希望通过 以下方式为 TPS259261供电:
- 向 OUT 引脚(8、7、6)和 GND (散热焊盘-11)施加12V 电压
- 对 VIN 引脚(5、4、3)施加接地
我们将使用受控电源来限制电流、因此我们只需根据热仿真生成预期功率。
- 您认为这是可行的吗?
- 这些是要连接的正确引脚、我们是否应该考虑其他引脚端接?
提前感谢
爱德华多