This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS727:压降电流消耗

Guru**** 2846470 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890796/tps727-drop-out-current-consumption

器件型号:TPS727
主题中讨论的其他器件:TPS7A20

您好!

我使用 TPS72733将标称输入电压调节为3.7V。 所有工作正常、但当输入电压降至约3.3V (稳压电压)时、稳压器的电流消耗增加至约500uA。 这是预期行为吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这在大多数 LDO 中很常见、因为它们会进入压降状态、而它们的 IQ 会增加。

    我们有一个较新的低 Iq 射频 LDO,周围情况要好得多。 TPS7A20 现在正在采样。  

    请告诉我您的想法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您确认 IQ 增加。

    关于 TPS7A20、我注意到数据表中的压降状态下接地引脚电流的最大值为20uA、这实际上是这些条件下的最大 IQ 吗?

    谢谢

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    这是正常运行条件下最坏情况下的空载 Iq。  

    我能够获得 TPS7A20的仿真结果、该仿真显示了 VIN 上升到3.0V (VOUT 设置为3.0V)时的行为。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、