This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:自动寻址存在问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900278/bq79616-q1-problem-with-auto-addressing

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

我在使用 bq79600桥自动寻址616时遇到问题。   600和616的数据表不一致、但我尝试了两种方法(以及数百种其他方法)都没有成功。   为了简化目前的工作、我有600个、然后是一个616个。  下面是发送和接收消息的软件跟踪。  自动寻址序列(显示的616数据表版本)后的地址回读失败、600和616均未响应。   但是、从600读取寄存器0x2001有效(底部)。

bq79616.c frm_snd (SNG WRI、ADR 0、reg 0x0309、len 1) 0x90 0x00 0x03 0x09 0x20 0x13 0x95
bq79616.c ret 7字节已发送
bq79616.c frm_snd (BRC WRI、ADR 0、reg 0x034c、0x95 bq79616.c、0x24
字节已发送 bq0rt 0x24 rt)
rt 0x3rn 0xd0 0x03 0x09 0x01 0x0F 0x74
bq79616.c ret 6个字节已发送
bq79616.c frm_snmd (BRC WRI、ADR 0、reg 0x0306、len 1) 0xd0 0x03 0x06 0x00 0xcb 0x44
bq79616.c rt 6字节已发送
bq79616、rc rf rr、rf rc 0xrf rc 0xrf 0rd、rc、rf rf rc 0xrf rf 0rf rf 0xd0 0x03 0x06 0x01 0x0a 0x84
bq79616.c ret 6个字节已发送
bq79616.c frm_snd (BRC WRI、ADR 0、reg 0x0308、len 1) 0xd0 0x03 0x08 0x02 0x4e 0xe5
bq79616.c rt 6字节已发送
bq79616、rn rn rn、SNrn 0rn 0x90 0x00 0x03 0x08 0x00 0x13 0xdd
bq79616.c ret 7个字节已发送
bq79616.c frm_snmd (SNG WRI、ADR 1、reg 0x0308、len 1) 0x90 0x01 0x03 0x08 0x03 0x52 0x20
bq79616.c
rt 7字节已发送 bq79616
、
rg rb 0c、rb 0b ra 0c、ra 0c、ra 0c (rn rb 0b) rea 0c、rb 0b 0c、rb 0b 0b 0c Adr 0、reg 0x0306、len 1) 0x80 0x00 0x03 0x06 0x00 0xd6 0x7E
bq79616.c ret 7个字节已发送
bq79616.c REG_REA (SNG REA、ADR 0、reg 0x0306、fr1)
bq79616.c 0字节已接收
bq79616.c 地址0x306.c、读
数0x306_rn 1、rn 1 rn 0x80 0x01 0x03 0x06 0x00 0xd7 0x82
bq79616.c ret 7个字节已发送
bq79616.c REG_REA (SNG REA、ADR 1、reg 0x0306、len 1)
bq79616.c ret 0字节已接收
bq79616.c 地址1读取0响应0xff
bq79616.c、SNREA 1、SNREA 0xff bq79616.c、rn 0x80 0x00 0x20 0x01 0x00 0x25 0x84
bq79616.c ret 7个字节已发送
bq79616.c REG_REA (SNG REA、ADR 0、reg 0x2001、len 1) 0x00 0x00 0x20 0x01 0x14 0x24 0x55
bq79616.c
REA 7个字节已接收 bq79616.c 0x00
0x0x20 0x00 0x14 0x14 0x14 0x24 0x55 0x14 0x24 0x24 0x55 bq7FRB 0x14 0x14 0x14 0x55 0x24 0x14 0x55 0x14 0x14 0x27 0x27 0x00 0x14 0x14

我错过了什么?

此致、

哈根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、哈根、

    这些器件处于 NDA 状态、因此我们需要通过私人聊天或电子邮件而不是 E2E 论坛对此提供支持、简短的答案是在 NDA 设置为参考后提供示例代码/指南和 GUI。 您能否识别并联系用于获取器件的 TI 联系人?

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    如何向您发送电子邮件?

    此致、

    哈根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈根、

    请提供您的电子邮件、我将与您联系。 请稍后解决此问题。

    谢谢、

    泰勒