This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:封装问题(RJA)

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872062/ucd3138-package-question-rja

器件型号:UCD3138

尊敬的 UCD 专家:

我看到数据表中建议使用 RJA 封装、 而 RJA 封装具有4个连接到 GND 的 CorNOR 引脚。

从我的记忆中(但不是很清楚)、由于 机械应力高于 RHA、这个封装有断裂的风险、不是吗?

如果我的设计是1/4砖型双模、并且 PCB 层12层或以上、那么是否有必要将这4个电芯引脚焊接到电路板上? 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    新年快乐!

    正确、建议对厚板采用 RJA 封装、例如12层。 为了通过电路板可靠性测试、需要将4个锚引脚焊接在 PCB 上。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    新年快乐! 希望一切顺利。

    您能不能帮助我知道 RMH 和 RJA 之间有什么区别? 我不确定是否正确、RMH 在低温(-40'C)测试下有一些风险、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我可以从您那里获得更多评论吗? 谢谢。。。