This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891283/bq77915-bq77915

器件型号:BQ77915

大家好、团队、

我试图完全理解 BQ77915的工作原理、我对 OV 限制有疑问。

1:因此、如果锂离子电池的标准电压为4.2V/节、并且我的充电器设置为4.2V、并且 BQ77915的 OV 也为4.2V、则意味着它不会为电池充电、因为它将进入 OV 状态? 或者7791500和7791502是否设计用于保护在电压低于4.2时充电的锂离子电池?

 2:在9.3.2.1中、在 BQ77915的数据表中、我将"如果特定电池发生过压故障、 在电池电压降至完全充电电压或电池从过压故障状态中恢复(以较早发生的为准)之前、与该电池对应的平衡 FET 将打开。"  那么、如果发生 OV、CHG FET 会关断、还是会开始对特定电池进行平衡?

我正在尝试从电池获取最大容量、因此我希望电池充满电。 我会选择 BQ7791501在 OV 电压保持中额外增加50mV、但 OTC 高于锂离子电池充电所允许的温度(45°C)。

提前感谢

Dmitriy

www.rmftek.com