This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:TPS543B20瞬态性能问题

Guru**** 2536120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900512/tps543b20-tps543b20-transient-performance-issue

器件型号:TPS543B20

大家好、

 我的客户希望提高 TPS543B20瞬态性能以与 IR3895竞争、并尝试将斜坡电路修改为 EVM。 您是否会帮助提供计算工具、以便客户修改 EVM 设置进行测试? 谢谢。

输入电压

12.

输出电压

5.

D

0.416667

输出电流

15.

A

fsw

500

kHz

此致、

程介南

gary.teng@arrowasia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

     TPS543B20斜坡选择电阻器表位于数据表的第16页- http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps543b20.pdf#page=16

    cramp 越大、内部斜坡越小、瞬态响应就越快。  包含电压前馈电容器(上面的原理图中的 C22)将直接在反馈引脚上施加更多的输出电压、还会增加瞬态响应、这对于输出电压与 RSP 分压比较大的5V 输出尤其有效。

    Rramp = 187千欧是第二高的 cramp 值。  为了进一步增加环路响应、需要移除斜坡电阻器(R2)以选择最大的 cramp 电容器、或者减小电感器值以加快环路响应。