This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:是否支持符合 Intel VR13标准?

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS53622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890070/tps546d24a-supporting-intel-vr13-compliant

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件: TPS53622

您好!

我想确认器件支持标准。

设备是否支持 Intel VR13兼容?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24A 仅支持基于 SMBus 的 PMBus 通信、不支持 SVID 接口。

    TPS546D24A 不支持 任何需要 SVID 接口 的 VR13电源轨、由于某些 VR13电源轨需要 SVID 接口、因此您需要更具体地了解您要询问的 VR13规格中的哪些电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter-San、

    感谢您的回答。

    我明白了。

    您是否有任何支持 VR13的推荐器件或解决方案、尤其是负载线功能和与 TPS546D24A 相同的高电流输出?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载电流有多高?  TPS546D24A 可支持非常宽的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户认为其系统上的多个电源的最大电流为50A。 现在、他们正在考虑将该器件作为一个或堆叠的可能性解决方案。 此外、如果它具有"负载线"功能、则表示正常。

    此致、

    猪排。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24A 不支持负载线或 SVID 接口。  我需要邀请其他人加入此主题、以推荐替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对于具有压降和 SVID 的50A VR13转换器、请查看 TPS53622 1+1/2+0控制器

    根据峰值电流和热直流电流、您可以使用 CSD95490或 CSD95480功率级选择单相或两相。