This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765EVM:交流电源问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900095/bq24765evm-ac-power-problem

器件型号:BQ24765EVM

您好!

我遵循第6页上 BQ 24765的用户手册。  http://www.ti.com/lit/ug/sluu415a/sluu415a.pdf?ts=1587751942176

当我打开 PS 1时、二极管 D7亮起。 但是、当我打开 PS 1 D5时、它不会打开。 任何其他二极管也不会出现、并且电压不正确。 例如、V (TP (ACIN)为-0.4V。 电压达到电路板上的 J1、但没有其他任何变化。 这肯定与电路板相关、这是否是电路板的问题?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的观察结果、ACIN =-0.4V、它肯定听起来好像硬件有问题-可能是断线或未焊接的焊盘。

    ACIN 电压由适配器与 ACIN 至 GND 之间的电阻分压器设置。 除非 ACIN > 2.4V、否则 ACOK LED (D5)无法亮起

    您能否检查适配器电压是否达到 TP2 (VIN)? 如果确实如此、您能否检查 R2和 R3的焊接情况、以了解 ACIN 电压为什么不正确?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您能否根据 EVM 用户指南中第1.4节的表确认电路板的跳线配置是否处于出厂默认状态?  

    ACIN 测试点(TP3)位于 J1 PWR 和 GND 之间的电阻分压器中间、因此这是一个很好的调试起点。  您是否有方法来测量 J1处的输入电流、您能否确认它小于一安培(假设您没有在 J10连接器上施加负载并且未充电)。   您是否在 TP2处测量 J1电压?

    如果您有一个可测量电阻的万用表、您能否从电路板上移除电源并测量从 TP2到 TP3再从 TP3到 TP1 (GND)的电阻?  第一个测量值应接近430K、第二个测量值应接近66.5K。  

    如果你能让我知道你在其中某些方面所衡量的是什么,我们就应该能够缩小问题的根源。  如果您在 TP2处测量20V 电压、在 TP3处测量-0.4V 电压、那么除了 R2 开路、R3/C4短路或 IC 损坏(ACIN 引脚应具有高阻抗)之外、我没有看到其他说明。  

    此致、

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢你的帮助。 TP2与 Vin 的电压相同。 R2和 R3似乎是问题所在。 在编写完之前的句子之后、我再次触摸了几次万用表探针到达 R2和 R3、它们的电压发生了变化、LED 亮起。 除此之外、我什么也没改变。 也许我擦除了电阻器上的一些材料。 我很困惑、但现在它可以正常工作。  

    谢谢、

    Brendan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

    很棒,感谢酒店的更新! 我很高兴问题得到解决。

    我现在将关闭此主题、但如果您遇到任何其他问题、请随时告知我们。

    此致、

    Angelo