This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:适用于 Intel Elkhart lake 的 PMIC 解决方案

Guru**** 1791940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094, TPS650830, TPS650861, TPS51285B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891140/tps65094-pmic-solution-for-intel-elkhart-lake

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件: TPS650830TPS650861TPS51285B

你(们)好

TI 是否有适用于 Intel Elkhart lake (IMVP9)的 PMIC 解决方案?

建议使用 TPS65093x 或 TPS65094x?

这两个器件之间有何不同?

谢谢你。

Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    据我所知、英特尔不支持用于 Elkhart Lake 的 PMIC、而是使用 FIVR (完全集成的电压稳压器)+一些分立器件。

    TPS65094专为 Apollo Lake 而设计、具有3个控制器、3个转换器、3个 LDO 和3个负载开关。 TPS650830 / 930专为 Skylake / Cannon Lake (以及具有相同电源要求的各种型号、如 Whiskey Lake)而设计、具有4个控制器、1个转换器以及一组离散负载开关定序和监控。

    如果您可以提供所需的电源图、我们可以推荐 PMIC、但没有官方的 Intel 支持 PMIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我起草了一个简单的 EHL 电源图。

    请帮助调查合适的 PMIC。

    谢谢你

    Amos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    感谢您的电源树。

    虽然 TPS65094看起来仍然是一个不错的选择、但我建议使用 TPS650861、它允许用户对电压和定序进行编程以定制解决方案、因为 TPS65094的默认设置在这里不起作用。  

    它过去与 TPS51285B 配对、以生成5V/3.3V 电压、然后客户可以为 VCCIN 轨选择任何符合 IMVP9的控制器(据我所知、TI 没有符合 IMVP9的稳压器)。

    电源轨 资源
    VCCIN_AUX 降压通道2
    VCCIO BUCK1
    VDDQ BUCK6
    VTT VTT LDO
    V2P5A BUCK3
    V1P8A BUCK4
    BUCK5

    BUCK5可用于系统中电流高达3A 的任何电源轨。

    如果您有任何疑问、请告知我们。