This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 管理升压转换器启动电流

Guru**** 2826505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, LM5121, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872648/managing-boost-converter-startup-current

主题中讨论的其他器件:TPS43060LM5121LM5060

大家好、

我正在使用 TPS43060设计升压转换器、尽管该控制器与我的问题无关。 一般而言、我必须假设负载始终处于连接状态。 我可以使用软启动功能来管理流经开关的电流大小;但是、开关之前流动的启动电流只是升压电感、输出电容和负载(+二极管压降等)的函数。

我需要一个器件、该器件将输入电流限制在10-20安培、并允许该大电流连续流动(假设我可以吸收热量)。 是否有适合此应用的单片器件或系列器件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您提出问题并考虑 TI。

    正如您提到 的、无法使用简单的升压转换器控制初始浪涌电流、因此需要使用某种类型的 MOSFET 来控制电流。 具有真正断开和浪涌电流限制功能的 LM5121可以解决此问题。 另一种解决方案是使用热插拔器件(LM5060)、然后再使用任何升压控制器。 LM5060可以执行浪涌电流限制。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!