This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400、XML 配置文件问题

Guru**** 2532800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890929/tps65400-tps65400-xml-configuration-file-questions

器件型号:TPS65400

您好!

我们正在开发 TPS65400的编程支持、我的同事对 XML 配置文件格式有一些疑问。

在编程规范 "对 LM26430"进行编程"中注明:

"

当前有两种格式的.xml 文件。 第一种格式

使用了 LM26430 GUI 的旧版本(版本号

0.0.1-2xx-…μ V。)

第二种格式是 GUI 的最新版本

(LM26430-GUI-Roadruner-0.8.1或更高版本)、是首选格式。

"

第一个问题是 、是否也可以为 TPS65400创建两种格式的 XML 文件(通过 GUI 版本)。

接下来的问题与 XML 文件内容有关:

-   0036.

这是否意味着应将值0x36 (字节)写入寄存器0xD2的此行?

-  0004.

这是否意味着必须在地址0x00 (设置页02)处写入值0x02、而值0x04 (字节)应该写入寄存器0xD7?

提前感谢您。

此致、

弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Frantisek  

    1.是的、您可以使用"文件->另存为..." 以创建 TPS65400的 XML 文件。  

    2.正确。  

    3.正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    BR、

    弗兰蒂塞克