This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:使用 SDIM 时、轻量"反跳&quot

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871392/tps92641-light-bounce-when-using-sdim

器件型号:TPS92641

大家好、我们将使用 TPS92641并使用 SDIM 进行 PWM 调光。 我们的调光频率为1250Hz、PWM 的分辨率为65K 阶跃。 调光看起来真的很好、但我们在降低强度时得到的是 LED 灯的"抖动"。 当调光突然停止时、就会发生这种情况。 我在 UDIM 和 SDIM 上尝试过小电容器、但没有更改。 我还发现、如果我降低调光速率、它确实会减少"抖动"、但 必须极大地降低、 才能使其达到不明显的水平。 我尝试过不同 的调光曲线、但这也带来了问题、例如查看光速变化以及增加时间、使得整体调光时间长得令人无法接受。

我真的可以尽快使用您的帮助、因为我们正处于一个时限内。 在您看来、这是硬件问题还是固件问题? 下面是我们的电路。 它基本上是评估板。 未显示控制器和电源。 非常感谢您的想法。  

 65K 步长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有办法使用示波器来查看此情况?  测量 LED 电流以及分流调光脉冲?

    当它执行此操作时、您处于什么 SDIM 占空比?  它被调暗的速率是多少?  您可以尝试将 COMP 电容值降至0.1uF、看看它是否有所改进。

    "当调光突然停止时"、您的意思是什么?  这种反弹看起来是什么样子的?  同样、示波器图片也很有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 通过查看 SDIM、SDRV 或 LED 电流、无法在示波器中看到这种影响。 我们已经尝试了,没有看到任何问题。 但是、您的眼睛所看到的光中的反弹非常真实。 当我们看到这种情况时、占空比小于50%。 在增加强度时不会注意到这一点、只有在降低强度时才会注意到这一点。 调光速率大约为1秒、完全打开至关闭。 线性降低调光速率确实很有帮助、但在抖动效应足够小而不是问题之前、您必须将其降低至5秒左右。 即使是它们、当您接近停止点以进一步减少抖动时、也需要以对数方式降低调光速率。 当您降低速率并添加对数变化速率以消除抖动时、您最终会看到多 种不同的调光速率。  因此、您最终会遇到2个问题-调光时间太长、并且具有视觉上不同的调光速率。  

    从方框图中可以看到、如果我们使用 Iadj、可能会使用 COMP。 是这样吗? 我们使用的是 SDIM。 我将尝试降低至0.1uF。

    突然停止=以恒定速率调光 至非零值。 反射看起来像是快速下冲光线并返回到设定点。   在 ILED 、SDIM 或 SDRV 的示波器上看不到任何这种情况。  每次从100%转至4%时都会出现反弹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    是的、COMP 将受到 Iadj 的影响、但也会受到 SDIM 的影响、因为输出电压从 VLED 变为零。  TPS92641可调节谷值电流、并且在分流 FET 调光时纹波会发生变化。  到0.1uF 的变化是为了查看行为是否发生变化。  您的峰峰值电流纹波与平均电感器电流之间的关系是什么?

    此外、如果光也在电流的弹跳、如果您可以通过振幅或占空比直观地看到它、则应该能够在电流中看到它。  如果 SDIM 或 SDRV 工作正常、我不会期望它能在 SDIM 或 SDRV 上看到它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试了0.1uF、 没有注意到任何变化。 我们的平均电感器电流为1A。 我们的纹波电流很小。 您可以使用评估板 TPS92641进行测试吗? 我们的电路基本上与具有附加分流 FET 的评估板相同。 我们也可以使用评估板看到这种反弹效应。 将 PWM 频率设置为约1250Hz、占空比设置为100%。 让 PWM 扫描(1秒内)或步进至4%占空比。 您将看到反弹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    在该转换期间、是否可以获得 LED 电流的示波器图片。  如果 LED 指示灯输出发生变化、则必须改变电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、