This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460EVM:无法通过 RT 电阻修改开关频率

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891163/lm61460evm-couldn-t-modify-the-switching-frequency-by-rt-resistor

器件型号:LM61460EVM

大家好、

 LM61460EV M-FS-400K 是否可以在 SW=2.1MHz 时运行?

我修改了 RT 电阻、但它没有更改 SW 频率。 (保持400kHz SW 频率)

该 IC 开关频率固定在400kHz 吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    RT 可用于配置频率。   它可以在2.1Mhz 频率下工作、可以仔细检查还是可以更换芯片以查看是否可以更改频率。

    谢谢