This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:开关相位节点问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899108/tps53219a-switch-phase-node-issue

器件型号:TPS53219A

大家好、

目前正在测试0A~12A、相位节点波形正常、但在13A~17A 开始出现双加(开关相位节点)和抖动状态时、我是否可以知道可能的原因是什么?

请参阅附件中的原理图和波形 test.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-077_5F002B00_V5A_5F002B00_V5S.pdf

e2e.ti.com/.../RX621C_5F002B00_V5A.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在进行审核、很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS53219A 使用 TI 的 D-CAP 模式控制、该模式控制源自恒定导通时间(COT)控制。  COT 控制 依赖于感测到的输出电压(TPS53219A 的 FB 引脚)、该电压在导通期间上升、在关断期间下降。  由于 ESR 极低的输出电容器会在开关节点的导通/关断时间与输出电压的上升和下降之间产生相移、 它们可能需要额外的感应输出电压纹波以稳定开关频率、并避免波形中出现的2种开关频率运行。

    开关频率似乎为750kHz。  在750kHz 时、6.04k + 100nF 纹波注入电路在反馈处增加了6.4mV 纹波。  由于 C1351为100pF、该注入纹波仅代表感测输出端的 ESR 为1.6m Ω。  虽然这应该足以使具有2个560uF + 2个10uF 输出电容器的环路保持稳定、但低纹波注入振幅将使其对噪声敏感。

    我建议:

    将 C1341从100nF 降低到47nF 或33nF、以增加注入纹波电压并提供更稳定的开关频率。

    由于 D-CAP 模式控制是一种纹波谷底调节控制、因此这种增加的纹波会增加平均反馈电压、从而增加稳压中的输出电压。  在基准电压为600mV 时、将 C1341更改为47nF 应将输出电压增加约1%、将 C1341降低至33nF 应将输出电压增加约2% 以补偿这种变化、 您可以更新 R914的值、将47nF 电容器的0.6V 基准电压替换为0.606、将33nF 电容器的值替换为0.609。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter James Miller:

    明白了、感谢您的大力支持、但我有一个问题。 但输出使用了 POSCAP、还需要应用 DCR 补偿?

    由于 R1519&C1340&C1340电路板上没有组件、因此是可选的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    它实际上取决于输出电压纹波的相位角和振幅。  TI 建议反馈节点处的纹波最小为10mV、以最大程度地减小抖动并保持稳定的开关频率。  在重负载下、可能没有足够的 POSCaps ESR 纹波来克服开关噪声、因此它会触发导通时间以增加斜坡幅度。

    如果现有电路使用 POSCaps、并且仅在13A 电流下进入此模式、请尝试确定 R-C 的大小、使其具有大约5mV 的峰间注入、以增加 ESR 纹波。

    将电感器的输出节点 C 减小到22nF、尺寸 R:

    CC1 =(Vin-Vout)*(Vout/Vin)* 1/FSW * 1/(5mV x 22nF)

    这将使注入 RC 产生5mV 的峰间纹波。  这将增加 FB 的 ESR 纹波、并有助于稳定开关频率、而不会减慢瞬态响应。