This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:pH 接地短路

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891078/tps54335a-ph-short-to-ground

器件型号:TPS54335A

我看到其他用户指出的问题完全相同:

TPS54335A:pH 问题

TPS54335A:关于破损:TPS54335A

TPS54335A:PH 引脚对地短路问题

经过1到6个月的时间后、芯片(在原理图 IC1中)将 PH 接地短路。
我在同一电路中有其他 TSP54335A、仅提供+5V 的电路就显示了这个问题。

使用此电路的产品目前正在生产、并已交付给客户。

请参阅原理图:

电路负载最小为61mA、最大为168mA

选择1.5Mhz Fsw 以最小降低 L4并节省 PCB 空间。

电路布局如下所示
顶层

第2层 GND

第三层(CAN)信号

第4层(另一个 GND)  

表单此论坛中的先前主题对我来说不清楚分辨率是多少、即使线程已锁定并标记为已由 TI 解决

我们非常感谢您为解决此问题提供的帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送电子邮件给我 Peisheng-zhu@ti.com,以下是一些要与您澄清的应用要点。

    此致、

    米洛