This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:过度泄漏

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036, LP5030, LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889912/lp5036-excessive-leakage

器件型号:LP5036
主题中讨论的其他器件: LP5030LP5024

您好!

  我正在研发一款医疗设备、我们正努力将其推向市场、这是显而易见的原因。 我们的多个电路板存在问题、我需要您的帮助。

LP5036连接到十(10)个 RGB LED。 LED 上的每个元件在 LP5036上获得其自己的输出通道。 是的、我们本来可以使用 LP5030、但 LP5036更易于使用、因此我们现在使用它。

问题:所有红色 LED 持续亮起、对于包含10个红色元件的整个电路板、电流约为1mA。 这将是大约100uA 的泄漏电流、远高于规格。 即使电路板与 I2C 总线完全断开连接、也会发生这种情况;仅为 VLED 和 VCC 供电。

Riref 设置为10k;  
每个 LED 均为 Kingbright APFA3010SEEZGKQBKC、正向电压为2V 红色、3.3V 绿色、3.3V 蓝色。 红色引脚和通用引脚的物理位置在封装的两侧、因此
VCC 为3.3V。 LED 由3节"C"电池供电、标称电压为4.5V。
通过3.3V 电压为 LVCC 和 LED 供电(作为测试)会产生1.07mA 的电流消耗。 远远高于指定的泄漏电流。

已尝试在 DEVICE_CONFIG0中关闭 CHIP_EN、未更改
已尝试在 DEVICE_CONFIG1中调整 LED_GLOBAL_OFF、未更改
已尝试切换硬件 EN 引脚、未更改。
已尝试将 Riref 的值减半(至5k)、但没有更改。

如果只是随机焊接问题、那么我本来希望其他通道(蓝色和绿色)受到影响。 我也希望看到一些频道受到影响、但并非所有频道都受到影响。

e2e.ti.com/.../LED-board-using-LP5036.pdf

启动时的寄存器:
LP205xx 寄存器值:
[0] DEVICE_CONFIG0 = 0x00 [1] DEVICE_CONFIG1 = 0x3C [2] LED_CONFIG0 = 0x00 [3] LED_CONFIG1 = 0x00
[4] Bank_Bright = 0xFF [5] Bank_A_color = 0x00 [6] Bank_B_color = 0x00 [7] Bank_C_color = 0x00
[8] LED0_Bright = 0xFF [9] LED1_Bright = 0xFF [10] LED2_Bright = 0xFF [11] LED3_Bright = 0xFF
[12] LED4_Bright = 0xFF [13] LED5_Bright = 0xFF [14] LED6_Bright = 0xFF [15] LED7_Bright = 0xFF
[16] LED3_Bright = 0xFF [17] LED2_Bright = 0xFF [18] LED10_Bright = 0xFF [19] LED11_Bright = 0xFF
[20] OUT0_color = 0x00 [21] OUT1_color = 0x00 [22] OUT2_color = 0x00 [23] OUT3_color = 0x00
[24] OUT4_color = 0x00 [25] OUT5_color = 0x00 [26] OUT6_color = 0x00 [27] OUT7_color = 0x00
[28] OUT8_color = 0x00 [29] OUT9_color = 0x00 [30] OUT10_color = 0x00 [31] OUT11_color = 0x00
[32] OUT12_color = 0x00 [33] OUT13_color = 0x00 [34] OUT14_color = 0x00 [35] OUT15_color = 0x00
[36] OUT16_color = 0x00 [37] OUT17_color = 0x00 [38] OUT18_color = 0x00 [39] OUT19_color = 0x00
[40] OUT20_color = 0x00 [41] OUT21_color = 0x00 [42] OUT22_color = 0x00 [43] OUT23_color = 0x00
[44] OUT24_color = 0x00 [45] OUT25_color = 0x00 [46] OUT26_color = 0x00 [47] OUT27_color = 0x00
[48] OUT28_color = 0x00 [49] OUT29_color = 0x00 [50] OUT30_color = 0x00 [51] OUT31_color = 0x00
[52] OUT32_color = 0x00 [53] OUT33_color = 0x00 [54] OUT34_color = 0x00 [55] OUT35_color = 0x00

关闭 LED 全局关闭后:
问题仍然存在:

LP205xx 寄存器值:
[0] DEVICE_CONFIG0 = 0x40 [1] DEVICE_CONFIG1 = 0x01 [2] LED_CONFIG0 = 0x00 [3] LED_CONFIG1 = 0x00
[4] Bank_Bright = 0xFF [5] Bank_A_color = 0x00 [6] Bank_B_color = 0x00 [7] Bank_C_color = 0x00
[8] LED0_Bright = 0xFF [9] LED1_Bright = 0xFF [10] LED2_Bright = 0xFF [11] LED3_Bright = 0xFF
[12] LED4_Bright = 0xFF [13] LED5_Bright = 0xFF [14] LED6_Bright = 0xFF [15] LED7_Bright = 0xFF
[16] LED3_Bright = 0xFF [17] LED2_Bright = 0xFF [18] LED10_Bright = 0xFF [19] LED11_Bright = 0xFF
[20] OUT0_color = 0x00 [21] OUT1_color = 0x1F [22] OUT2_color = 0x00 [23] OUT3_color = 0x00
[24] OUT4_color = 0x1F [25] OUT5_color = 0x00 [26] OUT6_color = 0x00 [27] OUT7_color = 0x1F
[28] OUT8_color = 0x00 [29] OUT9_color = 0x00 [30] OUT10_color = 0x1F [31] OUT11_color = 0x00
[32] OUT12_color = 0x00 [33] OUT13_color = 0x1F [34] OUT14_color = 0x00 [35] OUT15_color = 0x00
[36] OUT16_color = 0x1F [37] OUT17_color = 0x00 [38] OUT18_color = 0x00 [39] OUT19_color = 0x1F
[40] OUT20_color = 0x00 [41] OUT21_color = 0x00 [42] OUT22_color = 0x1F [43] OUT23_color = 0x00
[44] OUT24_color = 0x00 [45] OUT25_color = 0x1F [46] OUT26_color = 0x00 [47] OUT27_color = 0x00
[48] OUT28_color = 0x1F [49] OUT29_color = 0x00 [50] OUT30_color = 0x00 [51] OUT31_color = 0x00
[52] OUT32_color = 0x00 [53] OUT33_color = 0x00 [54] OUT34_color = 0x00 [55] OUT35_color = 0x00
[56]复位= 0x00……(tick)#… (勾选)#。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步测试:我使用电流表检查了所有通道、而不仅仅是红色的通道、即使器件关闭、所有通道都具有2.5mA 的稳定泄漏电流、测量从 VBAT 到 OUTx 的电流。 当 VBAT = 3.0V 时、输出电压(在 OUTx 和 VBAT 之间测得)为1.6V。 因此、这可能是红色 LED 亮起但其他 LED 都不亮的原因;红色 LED 具有较低的正向电压。

    如何解决此问题? 我在之前的设计中使用过 LP5024、但我们从未看到过这个问题。

    更新了:除了一个红色 LED 信号外、我切断了所有信号、红色 LED 仍然显示出稳定的泄漏。 但是、当我切断最后一个红色 LED 信号时、泄漏电流会点亮绿色 LED。  

    这个问题现在出现在我们拥有的八个板中的三个板上。

    谢谢、
    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    首先、我认为我们应该确定 IC 或外设电路是否引起泄漏问题。 您能否帮助卸载 LP5036并为电路板加电、以查看是否仍然存在泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、该板上唯一的东西是 LP5036和 LED。 我删除了 LP5036、问题完全消失了。 那么问题就在 LP5036内部。 此外、我在芯片下面没有看到任何碎屑、看起来很干净。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这不是 LP5036应有的正常行为。 由于某些电路板根据您的描述是良好的、我怀疑 IC 损坏的原因未知。 要进行确认、您是否可以帮助执行 A-B-A 交换测试(将异常 IC 安装到良好的电路板上以查看是否存在 IC 泄漏问题、将 IC 从良好的电路板安装到异常电路板以查看电路板是否存在问题、 再次将异常 IC 安装回异常电路板以排除焊接问题)。 如果问题出在异常 IC 上、我建议您联系当地 FAE 以进行进一步的故障分析工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们已经将这个问题与 IC 隔离了。 请向我提供当地 FAE 的联系信息、以便我们可以立即开始 FA。 这是一种目前需求很高的感染控制产品、因此我们希望能够快速将其投入医院。

    谢谢、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    很抱歉我不知道这个。 我认为您可以联系销售人员或购买 IC 的人员。 您可能可以在下面的中找到您当地的 TI 办事处信息。
    http://www.ti.com/about-ti/contact-us.html#worldwide-locations