This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:需要具有真正反向电流阻断功能的更低 RDS on

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890946/tps25942a-need-lower-rds-on-with-true-reverse-current-blocking

器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件: TPS2410

尊敬的先生:

我正在寻找具有真正反向电流阻断功能且导通阻抗小于18m Ω 的电源多路复用器
a)与 TPS25942A 类似(具有真正的反向电流阻断功能)、但需要低于18m Ω 的 RDS。

或类似 b) TPS259823L、但需要具有真正的反向电流阻断功能...

请告诉我们是否有任何建议可以满足。  

谢谢、
Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    您能告诉我们您的项目时间表吗? 即、您何时需要该器件可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我们的一个项目可能需要在下个月将其发送至 SMT。 因此、最好现在就可以使用。

    谢谢、
    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    在我们的电流产品系列中、我们没有 Rdson < 18m Ω 且具有线性 ORing (零反向电流)功能的集成 FET 解决方案。

    您能不能看一下 TPS2410、它是一款 ORing 控制器。 该器件 与外部 N 沟道 MOSFET 配合使用、可模拟低正向电压二极管的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道这个部分、谢谢。