请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25942A 主题中讨论的其他器件: TPS2410
尊敬的先生:
我正在寻找具有真正反向电流阻断功能且导通阻抗小于18m Ω 的电源多路复用器
a)与 TPS25942A 类似(具有真正的反向电流阻断功能)、但需要低于18m Ω 的 RDS。
或类似 b) TPS259823L、但需要具有真正的反向电流阻断功能...
请告诉我们是否有任何建议可以满足。
谢谢、
Hugo