This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:电路简化为数据表中的示例设计

Guru**** 2559750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM76202-Q1, LM5060-Q1, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891165/lm5060-circuit-simplify-to-the-example-design-in-datasheet

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM76202-Q1TPS2660

大家好、

我们希望使用 LM5060来实现避免用户连接 VIN 和 GND 的功能。

但是、该示例中的组件太多(比我们的原始分立式解决方案更复杂)。

原始设计仅使用2个背靠背 MOSFET、1个 BJT、2个二极管和一些电阻器。

我是否可以知道可以省略哪些组件?

它是否能够在2A 电流下执行 OCP?

终端设备是 专业音频混合器/控制平面。

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    感谢您的支持!

    请查看 LM76202-Q1。 它将满足您对2A OCP 的需求

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我是否可以知道、在本示例图片中、我们可以为我们的设计省去哪一部分?

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

     LM76202-Q1 可用作 LM5060的替代器件。

    请告诉我详细说明要求。 您是否需要反极性、反向电流保护? 您是否需要自动认证设备?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    我 需要反极性保护、反向电流保护、OVP 和 OCP。

    主要功能 是防止用户将 VIN 和 GND 连接在一起。  

    我不需要 通过自动认证的器件。

    请帮我们进行参考电路设计。

    您的意思是 LM5060无法执行 OCP、对吧?

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    LM5060-Q1确实提供了粗糙的 OCP (但不提供短路保护)、您需要图示例中所示的所有附加组件来实现反极性保护和反向电流保护。

    对于非 Q 器件、请使用 TPS2660

    此致、Rakesh