This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:连接""进一步上游以减少损耗

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900129/lm5050-1-connecting-in-further-upstream-to-reduce-losses

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件:TPS2493

LM5050数据表显示、如果可能、它旨在将 MOSFET 两端的电压调节到22mV。  否则、它将使栅极电压饱和至大约12V。

当使用低 RDS MOSFET (1m Ω)时、当电流小于22A 时、LM5050似乎会将 MOSFET VDS 保持在22mV、如果栅极更难驱动、则 MOSFET 可以实现更低的 VDS。  当标称电流为10A (RDS = 1m Ω)时、强制 VDs=22mV 会产生大约0.22W 的功率耗散、如果栅极驱动足够硬、则在0.1W 时可能会低。

在此处显示的示例电路(TPS2493后跟 LM5050)中、将 LM5050的"IN"引脚的连接直接移至源极电压有任何缺点、 因此、1m Ω 感应电阻器和热插拔 MOSFET 上的压降组合为 LM5050尝试伺服的22mV?

感谢您的任何见解、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    不建议在热插拔之前连接、因为当热插拔关闭时、输入电压将高于正常工作电压。

    在正向方向、输入电压的额定值不超过2V。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢您的快速回答和简洁的回答。

    数据表或一些应用手册中是否列出了此2V 额定值? 我不记得在2V 额定电压下运行。

    谢谢、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表或应用手册中未列出2V 额定值。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari、

    感谢后续行动。

    将会