This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:有关降压转换器的问题

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891171/tps560200-question-regarding-buck-converter

器件型号:TPS560200

大家好、我正在进行一个项目、该项目要求我从12V- 14.4V 3.3A 电池降压到3.3V 0.5A、以便运行 STM32。  

我绘制了一个相关的原理图、但对使能插槽仍然很难理解。

如果我将使能引脚保持断开状态、该芯片是否会降低电压?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果您悬空 EN 引脚、则会启用 EN。

    对于您的原理图、存在错误、R1短路。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!

    很抱歉、是因为 C5应该与 R1一起出现在相对应的位置。 如果我将47uF 设置为 C5。 此电路是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoo  

    当 EN 引脚悬空时、IC 将产生3.3V 输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    47uF 过大、可以使用47pF、该电容器用于优化环路、可以添加或删除环路。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    如果 C5=47uF 与 R1并联、则不正确、它太大。  

    对于该器件、它不需要 C5。