This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:复位引脚电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889245/tps3840-reset-pin-voltage

器件型号:TPS3840

您好!

VDD 和 RESET 引脚具有相同的上拉电源。
TPS3840具有 VPOR 规格。
当 VDD 低于 VPOR 时、可以在 RESET 引脚上看到图5所示的电压。


您能告诉我如何抑制该电压吗?
由于最好保持复位信号电平不变、因此我希望避免在 RESET 和 GND 之间放置一个电阻器来分压。
或者、是否有器件可以在 VDD 低于 VPOR 时将 RESET 引脚固定为低电平?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在开漏配置中、当 VDD 压摆率<= 100mV/us 时、复位将变为 VDD<VPOR 的上拉电压电平

    1 -如果复位上拉电阻器和 VDD 短接、 您可以在复位引脚上使用下拉电阻器(复位到 GND)、这与上拉电阻器相同。 VPOR 将减半。 它将增加您的总功耗。  

    2-如果 RESET 上拉至固定电压(VF),则 VDD<VPOR 时复位电压将为 VF。 在这种情况下、您必须使用与上拉电阻器(1/10)相比非常小的电阻器才能正常运行、但这会消耗大量功率。 因此、可能不建议这样做。  

    如果采用推挽配置、则<VPOR for VDD slew rate <=100 mV/us 的复位将遵循 VDD

    您可以放置100k 的下拉电阻。 POR 将显著降低。  

    此致

    Trailokya

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarailokya-San、

    感谢你的答复。
    我们的客户使用开漏配置。
    复位上拉电阻器和 VDD 短接。
    当 RESET 引脚为高电平时、放置一个下拉电阻器可改变信号电平。
    我们的客户希望避免这种情况。
    还有其他方法吗? 或者、是否有一个在复位信号启动时固定为低电平的 IC?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yucto - San  

    请参阅应用手册 http://www.ti.com/lit/an/snva845/snva845.pdf 、以最大程度地减少波特兰的 POR。  

    此致

    Trailokya