This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:一般问题需要支持

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873251/tps92515hv-require-support-for-general-questions

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件:TPS92515

您好!

以下是我可以使用支持的一些一般公众问题:

分流器上的电压范围是多少?

对200:1模拟调光感到困惑。 可检测的增量分辨率是多少?

在第8.1节中,该文本写着“在较小的应用程序子集中高达2A”。 我只对2A 使用的这一部分感兴趣,但这表明我需要检查“子集”是什么第一。 这些"子集"是什么?

开关频率是否由输入电压决定?

48V 输入时的目标开关频率是多少?

在图12&13中、 图中是否建议使用2.5MHz (数据表中显示驱动器在此频率以上停止)作为65Vin 的建议或要求?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    分流器上电压范围的最大值为0V 至240mV、这是峰值电感器电流、不是平均值。

    分辨率是无限的、因为它是模拟调光、但是由于内部偏移而导致的精度会导致器件之间的差异。  200:1调光比还将取决于您在不同设计之间所需的精确度。  由于 TPS92515可调节峰值电流、因此当 TPS92515在低端出现不连续(取决于峰峰值电流纹波)时、进行深度调光有一个优势。  低端上的分辨率更高、尽管它确实是非线性的。

    较小的子集是由于热限制。  由于工作温度保持在合理范围内、以2A 电流运行高输入电压、高频率、高输出电压将很难也可能不可能。

    开关频率由关断计时器 Vin 和 Vout 决定。  如果输入电压或输出电压改变频率、它是可变频率。

    48V 的目标频率取决于您尝试设计的频率。  这取决于设计的空间大小、例如电感器的物理尺寸。 频率越低、热性能越好、效率越高、EMI 通常越低。  更高的频率更适合更小的设计、可能会降低电流纹波和高频调光。

    需要注意的一点是最短导通时间。  如果输入电压较高、输出电压较低且开关频率较高、则由于最短导通时间、电流可能会超出稳压范围。

    我看不到有关图12和13的2.5MHz 参考?  或在何处声明驱动器在该频率以上停止?

    您正在尝试设计什么?  输入电压范围、LED 电压、电路板材料(热界面)、尺寸限制(开关频率范围)等?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我看到您也通过电子邮件直接向我们的团队提出了同样的问题。

    当我们通过电子邮件进行脱机通信时、我将关闭此主题

    谢谢!