This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ST 信号状态

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890651/st-signal-state

主题中讨论的其他器件:LM66100

尊敬的:  

我对 LM66100内部的比较器有一个类似的问题。

我的情况是、我想使用数据表第8.3.2节中指定的两个"常开型反向电流阻断(RCB)"电路、因为只有一个电源(3.6V)可用于应用(此时仅启用一个配置)。 然后、两个 ST 信号将分别由本地电源(2.8V)上拉、然后连接到 MCU 的 GPIO 以指示状态(以指示插入了哪个电源)。  

因此、我的预期是两个 ST 信号将像这样运行:  

ST1.

ST2.

状态

电源1已插入;电源2未连接

电源2已插入;电源1未连接

您是否认为此拓扑将按预期正常工作?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贝森、您好!

    感谢您的联系。

    我们将在下周初对此作出答复。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贝森、您好!

    欢迎使用 E2E!

    根据我的理解、您将配置2个独立电路、如数据表第8.3.2节所示、以实现 LM66100的"始终开启反向电流阻断"功能。 还将有一个 MCU 连接到每个器件的 ST 引脚、并将其拉高以了解哪个电路正在运行。

    如果我的理解是正确的、则 ST 应该执行您尝试实现的操作。 当器件被禁用(VIN<1.5V)时、ST 将为高电平并为低电平。

    如果我的理解不正确、您是否能够提供原理图?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy  

    非常感谢您的回复、您的理解是正确的、您的回答已经释放了我的疑虑、再次感谢。