This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:保护电路

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40294, BQ3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899586/bq25703a-protect-circuit

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:PMP40294BQ3060

尊敬的 TI 工程师:

我对 PMP40294 参考设计板中的原理图感到困惑。

它的保护电路具有名为 GG_CHG 和 GG_DSG 的 NetLable、它们在原理图中没有相应的标签。

请您在下图中稍微解释一下电路的工作原理吗?  

尤其是为何选择电池1作为 Q12的电网、以及 GG_CHG 或 GG_DSG 如何重新启动充电和放电过程。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎缺少原理图的一部分。 让我与电路设计人员核实一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该项目的设计人员不再在 TI 工作。 让我寻找其他人来解决这个问题。 我得到它后会立即回复您。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵的时间来回答我的疑问。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、朋友、

    如果我们看到原理图、则该块连接到电池组。 通常、该模块包含电量监测计 IC、背靠背 FET 和电池。 原始设计计划添加电量监测计 IC 的电路、即背靠背 FET。 出于某种原因、设计人员移除了该器件(U7未焊接在电路板上)。 但是、它不会影响我们评估整个系统。 下面的保留原理图将帮助您了解这些块的工作原理。 希望这将有所帮助。

    如果您对电量监测计器件感兴趣、请检查 BQ3060。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我从这个原理图中学到了很多。 TI 工程师太棒了!