This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:针对300mA 15V 恒定电流负载、使用 TPS61165DRV 作为 LED 驱动器

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, TPS61165, TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890930/tps61165-use-tps61165drv-as-a-led-driver-for-300ma-15v-constant-current-load

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件:TPS61500TPS61169

请帮我检查此 TPS61165DRV 是否适合我们的使用、详细数字如下所示。

输入电压范围= 3.7V-4.2V、锂电池供电电压

输出电压范围= 15V。

谢谢!

最棒的

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

      输出电流是多少? 我想根据输入电压、输出电压和输出电流来检查功率。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的快速回复、输出电流为300mA 恒定电流负载。

    谢谢~

    最棒的

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

       对于 Vin=3.7V、Vout=15V 和 Iout=300mA 的情况、恐怕 TPS61165无法支持该规格。 但您可以尝试使用 TPS61500。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的建议。
    还有一个问题、如果我们可以将输入电压从3.7V 提高到5V、TPS61169  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61169.pdf 是否 足以提供300mA 15V 输出?

    谢谢~
    最棒的
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

       如果可以改善电源电压、这应该会好得多。

    BR

    肖恩