This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:发送 EPT01时术语悬空。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888714/bq51050b-ept01-being-sent-with-term-floating

器件型号:BQ51050B

我一直在使用 BQ51050B、我们已经提出了一个问题。  电池很小... 240mAh、我们以0.5C 为其充电。  术语信号与系统中的任何其他内容完全断开、因此不应根据数据表和其他论坛主题检测到任何充电终止。  但是、我仍然看到一条 EPT01消息来自 BQ51050B 到 NXP NXQ1TXH5无线电源发送器。  更糟糕的是、RECT 处的信号似乎消失了、这向系统表明器件已不再在充电器上、尽管实际上是这样。  我们希望持续检测到无线充电器的连接是否存在。  EPT01终止与 NXQ1TXH5的连接。  EPT01在哪些其他条件下发送?

使用 NXP 调试器、我收到以下消息:

127状态已充电
5183 qidata 02 01 03
10251 qidata 02 01 03
20387 qidata 02 01 03
25455 qidata 02 01 03
40659 qidata 02 01 03
45727 qidata 02 01 03
60931 qidata 02 01 03
65999 qidata 02 01 03
81203 qidata 02 01 03
86271 qidata 02 01 03
版本
86271 dbg NXQ1TXH5 N1F 参考套件调试工具 v1.1.0
86271 dbg DSP FW 版本2.5.2
86271 chipid NXQ1TXH5
86271状态传输
86271 dbg LED 模式:11.
86271 dbg fod THR:332
86271 dbg fod e:276
86271 dbg curlimit:2000
86271 dbg VBAT 限制:4200
86271 dbg ping Duty:50
86271 dbg ping freq:175000
86271 dbg ping cur: 0
86271 dbg PWM 最小频率:110000
86271 dbg 选项:0x000882
96407 qidata 02 01 03
101475 qidata 02 01 03
106543 qidata 02 01 03
116679 qidata 02 01 03
121747 qidata 0201 03
136951 qidata 02 01 03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉、您的设计遇到问题。

    您能否发送 BQ51050B 电路原理图进行审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在实验室中运行了其他测试。

    已验证当 TERM 打开时、设备不会终止并发送 EPT01。

    查看原理图、它看起来正常。

    您是否在其他 TX 中看到此问题?