This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:TPS54360引脚 SW 接地短路问题

Guru**** 2534500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889970/tps54360-tps54360-pin-sw-short-to-gnd-problem

器件型号:TPS54360

大家好、

 我们现在使用的是 TPS54360 (不是 TPS54360B)、发现引脚 SW 在通电大约几小时后对地短路。损坏率约为1~2%、这是一个大问题。  

原理图如下所示:

我们使用的最大输出电流为1.5A、我们在安装新 IC 后测试了高达3A 的电流1小时、未损坏、我们在正常输出电流0.5A 中测试了它几天、仍然未损坏。

我们还分析了 SW 引脚的波形和输出电压的纹波,我们认为这还不错。

SW 引脚:

输出电压:

VOUT 的纹波:

请帮助我解决此问题。

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.您是否知道它在稳定的雕像中或在线路/负载瞬态中损坏?

    2.电感器的饱和电流是多少? 它是否高于 OCP 点芯片?

    3.是否仅损坏芯片或任何其他组件?

    4.您是否有要共享的布局

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel Li14、您好、感谢您的重播。

    以下是您的一些信息:

    1. IC 在稳定的雕像中损坏,输入电压为24V DC;

    电感器是 TDK 的 SLF7055T-220M1R7-3PF、数据表中的 Isat > 2A:

    3.只有晶片损坏,重新焊接 新的晶片时,PCBA 仍能正常工作;

    4.顶部和底部布局如下所示:

    PCB 为8层、L2和 L7为 GND 层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这种损坏可能是由于过压或在某些意外情况下造成的。 您可能需要使用系统测试 SW 波形。 在输入和输出端看到任何异常的系统瞬态、这可能导致 SW 过冲、进而损坏芯片。

    另一点是输入 L、C 靠近 Inpt 引脚,您有一个36V 齐纳二极管来保护芯片,但在某些情况下,LC 可能会谐振,从而导致 Vin 引脚上出现过冲电压。 我猜是这样、所以强烈建议您检查芯片的系统工作条件。  

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将进行更多测试。BTW、此 PCBA 已通过1KV 浪涌和7637-5A 123V 电平 EMC 测试、因此  损坏情况 非常令人困惑。 无论如何都谢谢。