This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负电源生成

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9624, TPS61175, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900272/negative-supply-generation

主题中讨论的其他器件:PMP9624TPS61175TPS61178

HII

对于我的应用之一、我需要从-15V 输入到-6V 或-7.5V、1.5A 或2A 输出产生负电源电压。 我不能使用 LDO、因为损耗会很高。您可以建议使用相同的开关 IC。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    您需要一个升压稳压器来进行-15V 至-6V 的转换。  

    我会将您的查询转发至其他生产线。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     有关参考、请参阅 SLVA985和 PMP9624。  对于 SLVA985、只需将 TPS61088-Q 更改为 TPS61175或 TPS61178。