This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:"累积器"模式下的"使用寿命数据收集"是否起作用?

Guru**** 2555070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899789/bq35100-does-lifetime-data-collection-work-in-accumulator-mode

器件型号:BQ35100

在 ACC 模式下进行监测时、我正在尝试让 Lifetime Data Collection 正常工作、以便在电流尖峰较短期间轻松查看电压骤降。 我尚未配置 EOS 模式。

在操作配置 A 中、LF_EN 为1
LT_EN 命令已发送(0x002E)
CONTRAL_STATUS 中的 LEN 位置位

我打开监测计~4秒、然后将其关闭、等待 G_DONE 置位并读取 LTFlash 寄存器、它们不会从默认值移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    是寿命应在 ACC 模式下工作。  

    当您说"关闭它"时、您是否发出电量监测计停止命令。 寿命仅在发出监测计停止命令时提交到闪存、  

    谢谢、
    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 在 ACC 模式下、有几个功能不起作用(或工作方式不同)、因此我很高兴有人问我。

    经过进一步调查并增加了日志后、我发现我在我们的固件中保留了一个调试标志、该标志从未发出 gauge 停止命令。 尴尬,但很高兴有一个解决办法!