This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH04T231W:多个模块的并行输出是否安全?

Guru**** 2693295 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH04T231W, PTH04T241W, PTH04T221W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873227/pth04t231w-safe-to-parallel-outputs-of-several-modules

器件型号:PTH04T231W
主题中讨论的其他器件: PTH04T241WPTH04T221W

 PTH04T231W 输出能否安全并联、如果是、如何实现? 标准二极管 ORing?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maris、

    这是一款非常老旧的大型器件、让我看看我们是否有一个满足您输出电流需求的单个直流/直流转换器。  您需要什么输入电压、输出电压、输出电流和功能?

    在输出端添加二极管是几乎并行任何电源的一种简单方法、但应在二极管之前感应输出电压、以避免将二极管包含在控制环路中。  然后、这将提供负载调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    (顺便说一下、我的名字是 Nicholas。 Maris 是我的姓氏。 :-))

    是的、我过去使用过二极管 ORing 多次。 我知道、每个 reg 的感应必须位于二极管之前、并且隔离二极管将存在 VF 压降。 但是、我们在当前设计中使用它们、它们是稳定的、因此我不想在未知情况下进行设计、此外、我们还有大量库存、因此我们希望使用它们。  

    FWiw、我们的使用要求输入电压为5V、输出为3.3V、最大输出电流为12A。 我想使用二极管或两个稳压器在12A 电流下提供所需的3.3V 电压、尽管在较高电流下二极管 VFS 会下降、但正常电流预计小于12A。 您是否有可提供该电流的12A (或更好)稳压器?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    Nicholas 的声音比我在 E2E 中看到的"N"要好很多:)

    对于更高的电流、模块中的下一个升压为10A PTH04T241W 和16A PTH04T221W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris!

    感谢您的建议、我将查看这些建议! 16A 看起来很有趣...

    Nicholas