This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:使用 TL431生成负基准电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898174/tl431-negative-reference-voltage-generation-using-tl431

器件型号:TL431

HII

最近、我使用 TL431通过了一个电路。 我有-5V 输入需要生成-3V 恒定基准电压。 我能否使用 TL431生成-3V 恒定电压。 尝试仿真电路但无法正常工作。 如何计算电阻器值

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sneha  

    我在 TI TINA 工具中对您的电路进行了如下仿真-  

    电阻 器计算公式将与数据表中的图21中指定的公式相同。  

    VOUT = VKA (1 + R1/R2)  

    VOUT = 3V 且 VKA 2.5。 您可以将这些值放入公式中、并找出 R1和 R2的比率。 请保持 R2 min = 10k、并确保 TL431按照数据表中的规定获得 IMIN 电流。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    感谢您的回复。 我想知道可以保持 C1的最大值是多少。 此外、如果我想消耗100mA 的输出电流、  这是否支持更改 R3值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sneha  

    您可以参阅数据表中的图16以了解电容选择。 VKA = 3V 将相当于曲线 A。 对于100mA 电流,电容范围(1nF、10nF)和(2uF、10uF)是稳定的。  电容范围(20nF、1uF)不稳定。  

    对于100mA 电流、R3的值将为20欧姆。 它应该可以正常工作。

    给出了 R3 = 150欧姆时的稳定性数据表图。 我建议将 CL 放置在1nF 或10uF 附近、以确保电路始终保持稳定。  

    此致

    Trailokya