This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88-Q1:具有交流响应的 PSpice 模型

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889163/tps7a88-q1-pspice-model-with-ac-response

器件型号:TPS7A88-Q1

大家好、

 是否可以获得能够在 SPICE 中运行交流分析的 TPS7A88-Q1 LDO 模型。

电流模型仅为瞬态。

谢谢、

Tijana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tijana、

    我们的 LDO 模型是功能模型、可帮助用户评估器件的一般性能、我们不会创建 LDO 的完整交流模型。 如果您需要更具体地进行测试、我们建议您使用器件的 EVM 更详细地查看器件的性能。 这样、您就有机会使用您将在应用中使用的实际无源器件、并评估瞬态响应是否满足您的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle、

    快速问题- TI 是否提供交流模型、因为交流模型是专有的?

    或者、这是可以通过 NRE 成本实现的吗?

    谢谢、

    Tijana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tijana、

    这取决于产品类型。 运算放大器等更简单的产品通常会发布交流模型、因为此类模型的复杂性较低。 对于我们的 LDO、我们不断尝试改进我们提供的模型、并希望获得一个模型、该模型可用于评估仿真中的稳定性等因素。 话虽如此、这是一项长期工作、因为建模过程中存在一些主要挑战、因为大多数现代 LDO 具有多个内部控制环路、包括和、因此您必须准确捕获每个控制环路的行为和交互。