This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14206:Cboot:电压?

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899069/webench-tools-lmr14206-cboot-voltage

器件型号:LMR14206

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

在降级板和 WebBench Designer 中、TI 针对具有最大 电压范围为10V 至16V。  所有设计均可在输入电压大于20V 的情况下工作

Cboot 连接到 SW 输出。 在 SW 输出端、您可以测量 与输入电压>20V 的最大电压差。  

问题:  

该最大值为 您 是否测量过跨 Cboot 的电压?  

应达到最大值 CB 电容器的电压大于 Vin 的电压(例如35V 或50V)??  

此致

曼弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manfred、

    有一个内部比较器监控 Cboot 上的电压、一旦它充电至大约5V、内部充电开关将立即关闭。

    因此、Cboot 额定电压10V-16V 已经足够好了。

    Cboot 不会在任何时候对 Vin 电压短路、Cboot 上的任何大于7V 的电压都会损坏 CB 引脚

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    感谢快速响应。

    此致

    曼弗雷德