This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:申请设计审查

Guru**** 2587145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873170/tps63030-request-the-design-review

器件型号:TPS63030

你好

我请求查看以下原理图的设计。

条件:

输入电压:1.8V ~ 5V

输出电压 :3.3V

输出电流:正常(40mA ~ 80mA)/峰值(<300mA)

如果使用省电模式、是否只有 PS 引脚连接低电平?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    感谢您使用我们的器件!

    输入和输出电容 C9和 C6/7看起来正常。 请考虑将它们尽可能靠近布局中的器件放置。

    VINA 和 C8正在形成滤波器。 这用于避免 VIN 上的尖峰直接传递到 EN/PS、因此最好将 EN/PS 连接到 VINA、如 数据表中的应用建议中所示。

    关于 PS 模式、您回答正确。 PS/SYNC 引脚与 GND 断开连接。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    莫里茨