This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:在100%占空比模式下实现更高的效率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62135, TPS62088, TPS62095, TPS62810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890987/tps62135-better-efficiency-with-100-duty-cycle-mode

器件型号:TPS62135
主题中讨论的其他器件: TPS62088TPS62095TPS62810-Q1

尊敬的先生:  

请告知、在5.6V 输入电压、3.8V 输出电压、3~4A 输出电流条件下、是否有一个器件比 TPS62135具有更好的效率。

所需功能:  
100%占空比模式
电源正常输出
输入电压为4V~6V
输出电流为3 ~ 4A

假设 TPS62088或 TPS62095可能更好、但其输入电压仅高达5.5V。  目标工作输入电压需要为6V 或6.5V。

谢谢、
Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo、

    让我来看看这一点、并向您提出建议。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo、

    TPS62135非常适合此应用。 另一种替代方案是 TPS62810-Q1、它是一款通过汽车认证的器件、可驱动高达6V 的输入电压。 在最接近您的要求的条件下、效率略优于 TPS62135 -请查看器件数据表第1页上的 Vout=3.3V Vin=6V Iout=3A-4A 效率曲线。  

    此致、

    模块