This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:有关 BQ24130的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873207/bq24130-questions-on-bq24130

器件型号:BQ24130

您好的团队:

我对 BQ24130有一些疑问、借助客户侧设计规格的超级充电解决方案:4V-12V 输入和4.2V@480mA 输出  充电规格、该电路如下:

问题是:

 关于启动时的充电电流波形阻尼问题、我们确认这是由 TI IC 引起的、而不是基于以下实验的超级电容器。
   a>如果我们直接使用电源来充电器超级电容器(没有 TI 充电器)、则充电电流看起来非常正常。
   B>但是、如果使用 TI 充电器 IC、则充电电流看起来会减振。  
  请帮助检查发生了什么以及如何解决此问题?  

2:关于 LED 显示行为问题,充电完成后状态 LED 始终亮起,如果 充电状态仍为“开”:充电处于调节 电压控制模式下?
 

 3. 对于备用引脚二极管,是否需要使用 D10、D9? 我们是否建议使用此类应用?



   
4、我们还发现直流电源关闭后有大约1.3V 的电压@ 5V_charger_Vin 引脚、请帮助确认此泄漏是由 TI IC (超级电容器放电)引起的。 请检查此问题是否有任何副作用和风险 ?
    


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    关于1、超级电容器的尺寸和额定电压是多少?  我对 R15、R8和 R9的大小感到困惑。  您能解释一下吗?

    关于2、不需要任何二极管。  两者都将效率提高了1-2%。

    关于3、当未通电时、PVCC 的二极管压降低于电池电压。  二极管 D1的反向泄漏电流是多少?  如果泄漏电流足够高、则 C13可能会充电。  AVCC 不会受到此类电压的损坏、并将其达到 UVLO 的电压下拉。

    此致、

    Jeff