This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:输出二极管

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873205/bq24130-output-diodes

器件型号:BQ24130

客户将 BQ24130用于本质安全应用。  2节电池组在充电路径中将有3个串联二极管、并且回路将从二极管输出连接回 BAT 感测线路。 输出原理图如下所示。  二极管和电阻器 R18将位于电池组本身中。  此外、为了在电池未连接时不使 BAT 引脚悬空、将有一个模拟开关、在电池未插入时将 BAT PINT 拉至输出。  

客户已使用 EVM 测试了该应用、似乎可以正常工作。  输出电压经过调节、以便在 BAT 引脚上保持8.4V 电压(2节电池应用)。 充电电流保持良好调节。

客户请求进行稳定性分析、考虑反馈路径中的非线性器件。  我们是否有任何疑虑?  请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们有其他客户在反馈环路中包含二极管、没有任何问题。  只要反馈环路始终闭合、我就不会发现任何问题。 您能否澄清 R18的连接位置以及顶部走线的位置?  SRN 也连接在何处?

    此致、

    Jeff