This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5402:如何计算 TPS5402D 的输出电压

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872231/webench-tools-tps5402-how-to-calculate-vout-voltages-for-tps5402d

器件型号:TPS5402

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

查看 TPS5402D 数据表时、我无法找到计算输出电压的清晰公式。 在网络上、我可以找到3.3V 输出电压稳压器的参考设计。
如果您希望帮助我检查分压器电阻值以获得真正结果、请向您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taner、

    这是一个基本公式: Vout = Vref *(1 +(RtoP/Rbot))、其中 Rtop 是上部 FB 电阻器、而 Rbot 是下部 FB 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。