This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:OCP 电平

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872994/ucc28064a-ocp-level

器件型号:UCC28064A

尊敬的 TI:

OCP 电平存在差异、具体取决于 VCC 电容。

您是否可以将其猜测为影响 CS 引脚噪声而导致的问题?

第一个波形是 PFC 的 OCP、第二个波形是 LLC 的 OCP。

C1:输出电压(LLC 输出)、C2:GDA、C3:Gdb、C4:Cs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施加到 CS 引脚的滤波器是否有最大允许值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

     

    感谢您关注 UCC28064A 交错式 TM-PFC 控制器。

     

    UCC28064A (以及该系列中的前一控制器)的 OCP 阈值与 VCC 电容无关。 与10+10uF 相比、CVDD = 10uF 时 CS 信号不同的事实必须是添加第二个10uF 时 VCS 上的额外噪声。

     

    在10uF 的情况下、您可以看到 GDX 波形交错、电感器电流往往会抵消、因此 VCS 信号较低。 在 PFC 级中不触发 OCP。

     

    在10+10uF 的情况下、GDX 波形重合、电感器电流加在一起、VCS 信号足够高、足以在 PFC 级触发 OCP。 控制器逻辑设计为在 OCP 事件关闭两个栅极驱动器后、它们也会同时重新启动。 内部锁相环需要几个周期才能将相移回180度。 但是、如果总峰值电流仍然足够高、能够在每个周期触发 OCP、则 GDX 将持续同时重新启动(如第一张照片所示)、直到输入电压下降到足够低的水平、从而产生更低的峰值电流。

     

    问题是、在 VCC 上使用10uF+10uF 会导致 OCP、而只有10uF 不会导致 OCP? 我只能猜测、通过增加第二个10uF、VCS 上会产生某种程度的额外噪声。 这可能取决于第二个电容器的位置和放置方式。 VCC 电容器中的任何开关纹波电流的路径可能与单个10uF 不同、因此可能会有更多的 GND 反弹或与第二个电容器耦合的其他一些噪声。 或者、如果两个电容器几乎相互重叠、则较低的阻抗可能导致峰值 GND 电流增加、这可能会随着 GND 反弹的增加耦合到 CS 输入。 尝试将第二个10uF 电容器放置在不同的位置、以查看放置对 OCP 的影响。

     

    同时、对 CS 可应用的滤波量没有电气限制。 但是、存在实际操作限制。 当然、需要使用一些滤波器来阻止开关噪声进入 CS、以防止 OCP 意外跳闸。 R-C 滤波器的作用是延迟与 OCP 阈值相比的信号上升。 因此、相电流可能会上升到高于预期的水平、直到实际达到阈值。 滤波过大会使过流信号延迟太多、从而有效地防止 OCP。

     

    如果由于其他原因必须添加第二个10uF VCC 电容器、并且放置方式不能避免 VCS 噪声、则必须增加 CS 滤波器。 我建议串联 R 值应保持</= 100欧姆。   这是因为 CS 引脚上有~150uA 的偏置电流、该偏置电流流经串联 R、该串联电流会增加正失调电压、从而往往抵消负 CS 信号。 100欧姆增加了~+15mV、对-200mV OCP 阈值的影响很小。

    我建议以小增量增加 CCS 值、以确定运算的正常行为(不会从噪声触发 OCP)、然后再增加+20%的裕度。

     

    延迟将增加 PFC 电流的净 OCP 触发电平。 如果由于 CS 滤波较重而导致这种情况变得过度、则根据需要增大感测电阻值以进行补偿、并降低 OCP 电平。

     

    此致、

    Ulrich