This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:AM335x 的上电和断电时序特性是什么?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886180/tps65910-what-are-the-power-on-and-power-off-timing-characteristics-of-the-am335x

器件型号:TPS65910

你(们)好。

AM335x 的上电和断电时序特性是什么?
以下文档不包含时序特性。


适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南
图3. 上电和断电时序图

谢谢你。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅  《适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南》(修订版 F) 、表2。 第 5页上 TPS65910Ax 的 EEPROM 配置、另请参阅 TPS65910数据表。 对于较新的器件、寄存器映射定义作为技术参考手册(TRM)发布、以了解器件的独特编程变体、所有变体共享一个数据表。 TPS65910的用户指南/数据表关系类似。

    《用户指南》中的图3是表2中所列顺序的直观表示在表2中、每个输出轨(LDO 或 DCDC)都有一个称为"时隙"的行、在 "所选选项"列中有一个整数值。

    从 TPS65910数据表中、时隙之间的每个延迟被称为 tdsONx、其中 tdsON1是时隙0 (上电事件)和时隙1之间的延迟、tdsON2是时隙1和时隙2之间的延迟、以此类推。 延迟被指定为 tdsON1 = 66×tCK32k = 2.06ms、 tdsON2-8 = 64us×tCK32k = 2ms。

     

    • 正确答案:当您使用 TPS65910AA1、 TPS65910A3A1和 TPS65910A31A1器件并设置 BOOT1=VRTC (1 -高电平)、BOOT0=GND (0 -低电平)时、PMIC 将使用 EEPROM 寄存器映射以正确的设置自动加电。
    • 错误:如果您使用 BOOT1 = 0、BOOT0 = 0或 BOOT1 = 0、BOOT0 = 1、则所有版本的 PMIC 都将从 OTP 库加载寄存器映射、对于 Sitara AM335x 而言将不正确。 相反 、这些 PMIC 将与数据表第5.22节中概述的设置相匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian。

    感谢您的回答。

    参考数据表、
    我知道每个时隙之间的时间调节由 DEVCTRL2_REG 设置。

    此致、
    Taishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taishi、

    是的、您的理解是正确的。

    "序列时隙"之间的时间由  TSLOT_LENGTH  字段、 DEVCTRL2_REG 寄存器(地址0x40)中的5..4位控制。

    TSLOT_LENGTH = 时隙持续时间编程(EEPROM 位):默认值0x3 (11b = 2ms)

    00b:0 µs

    01b:µs μ A

    10b:500 μ µs

    11b:2ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian
    感谢您的回答。
    此外、我还想确认以下内容。
    如果 TSLOT_LENGTH 为2ms、最大值和最小值是多少?
    每个电源的压摆率是多少?
    每个序列的上升条件是什么?
      时间(TSLOT_LENGTH)?  电压是多少?
    谢谢、此致、
    Taishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taishi、

    [引用 USER="Taishi Ando]1.如果 TSLOT_LENGTH 为2ms、最大值和最小值是多少?[/引用] TSLOT_LENGTH 的时序来自32kHz 振荡器(64 * tCK32k = 2ms)、因此有3种可能的结果:旁路时钟、晶体振荡器或内部 RC 振荡器。

    1. 内部32kHz RC 振荡器:CK32K_CTRL = 1b ->最小值= 2ms*(1-0.15)= 1.7ms、最大值= 2ms*(1+0.15)= 2.3ms (室温、25°C)
    2. 旁路时钟: CK32K_CTRL = 0b、时钟从 OSC32KIN 连接到 OSC32KOUT --> 2ms +/-_%
      • 2ms 延迟的精度由外部时钟源的精度决定

    3. 晶体振荡器: CK32K_CTRL = 0b、 OSC32KIN:输入、OSC32KOUT 悬空--> 2ms +/-_%
      • 2ms 延迟的精度由晶体振荡器的精度决定

    [引用 user="Taishi Ando"] 2.每个电源的压摆率是多少?

    在 TPS65910 µs 表中、有关以下输出、请参阅"t ON、OFF 至 ON"规范:VIO SMPS、VDD1 SMPS 和 VDD2 SMPS (350 μ A)、  

    µs 下列输出、请参阅"开通时间"规格:VTC LDO (2.2ms)、VDD3 SMPS (200 μ s)、 VDIG1/2、VAUX33、VMMC、VAUX1/2、 VDAC 和 VPLL LDO (100 µs)。

    和   µs VDD1和 VDD2寄存器(地址0x21、0x24和)中的 TSTEP 值,默认值= 7.5mV/μ s,用于动态电压调节(DVS)期间输出电压变化的压摆率。

    [引用 user="Taishi Ando]3.每个 序列的上升条件是什么?
      时间(TSLOT_LENGTH)?  上一序列的电压?

    序列发生器不依赖于之前电源的输出电压。 我将使用 《适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南》(修订版 F)中的图3 作为参考

    VDAC 在时隙1上打开、然后 VDIG1/2在时隙2上打开、 并且 tdSON2时间可从 VDAC 开始打开到 VDIG1/2开始打开。 这将是2msp+/-_%、具体取决于使用哪一个32kHz 时钟作为基准。

    时间不会是   VDAC 的 tdson2 +开通时间。

    因此,从 VDAC 开始打开到 VDD2开始打开的时间将是(2ms +/-__%)*6个时隙=12ms +/-_%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    感谢您的回答。
    我理解您的答案。
    但是、有一件事不清楚。
    在 OSC 32kHz 开始振荡之前是否有调节?
    当 VCC7、VRTC 和 PWRHOLD 同时打开时、OSC 32kHz 是否会振荡?
    我假设 OSC 32kHz 至少需要一段时间才能稳定。
    因此、您需要关注振荡器32kHz 稳定之前的时间。
    谢谢、此致、
    Taishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     未为 PMIC 定义外部旁路时钟的稳定/稳定时间。

      TPS65910数据表中的第5.11节32kHz RTC 时钟(第18页)显示如下:

    • RC 振荡器、 µs 时间= 150 μ s (最大值)
    • 晶体振荡器、启动时间= 2s (最大值)、基于 第12-13页的晶体振荡器要求
    • 旁路时钟、设置时间= 1ms (最大值)、不包括外部时钟稳定时间

    请参阅 TPS65910数据表中的第52页:

    "从32kHz RC 振荡器切换到32kHz 晶体振荡器或外部方波32kHz 时钟也可以通过 DEVCTRL_REG 寄存器进行编程、从而利用内部 RC 振荡器更短的导通时间"


    预期用例是使用内部 RC 振荡器启动以缩短系统的导通时间、然后在外部时钟输入稳定后切换到外部晶振或旁路时钟。