This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26633自动重试不起作用?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871282/tps2663-tps26633-auto-retry-not-working

器件型号:TPS2663

大家好、团队、

电子保险丝由24V 电源供电。 ILIM 设置为2.6V、VOV 设置为15.7、PLIM 设置为100W。 原理图如下所示:

 

故障电阻 R223被移除。

我在加载了4欧姆电阻的器件上进行了测试。 按照预期、器件进入自动重试模式、并继续评估是否存在短路。 这在下一个图中显示、其中红色表示输出电流、黄色表示输出电压。 直到这里、一切都按预期工作。

为了验证器件能够有效地检测短路情况的结束、以异步方式脉冲负载电阻(图)。

  

图中描述了三种不同的情况。

1) 1)    不存在短路、因此电流不会升高、输出电压升高到24V。检测到负载通勤和短路。

2) 2)    自动量程期间仍存在短路。 这会回到以前的预期行为中。

3) 3)    在自动量程期间、不存在短路。 但是,器件输出电压不会上升到24V,而是会上升到一定的中间电平。

我实际上无法解释第3点。

在数据表中、您表示器件的 UL 认证仍在等待审批中。 您是否知道何时可以确认器件将通过 UL 认证?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hans

    我无法准确确定第二个示波器屏幕截图中哪一部分是指条件。 3.

    您能否突出显示您提到的第三个条件的范围截屏部分。 如果您可以共享故障引脚行为以及输出电压和 负载电流、这将是很好的。

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijeet、您好!  

    请参阅下图中的我的评论。 不监测 FAULT 引脚。 短路消除后的电流峰值是因为短路是脉冲的。

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hans

    感谢您的解释。

    我介绍 了原理图、并使用配置了器件

    C (dV/dT)= 10nF

    COUT:2.2mF

    如果我在数据表(第18页、公式1)中给出的浪涌电流公式中使用这些值、则浪涌电流大约为10.5A。  

    器件电流限制设置为2.64A (ILIM 引脚上的电阻为6.8k)。 由于电流限制设置为2.64A、我猜是器件在尝试从短路情况中恢复时可能会进入电流限制。

    我将尝试根据客户原理图修改 TPS26633 EVM、并在接下来的几天内获取器件性能。

    同时、您能否在以下条件下检查性能

    1) C (dV/dT):220nF、COUT:2.2mF

    2) C (dV/dT):开路、COUT:2.2mF

    谢谢 、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    我执行了请求的测量。 我添加了24V 稳压电源测量(蓝色)和负载栅极控制(绿色)。 当栅极为高电平时、负载处于活动状态。

    在当 Cdvdt = 10ns (标准情况)时、测量值如下:

     

    先前的测量结果已确认。 移除 dVdT 电容器、我们将进行以下测量:

       

    问题仍然存在。 通过添加220nF dVdT 电容器、可以解决该问题。

     

    但我仍然不了解前两种情况中的中间电压,也不了解为什么通过限制 dVdt 来解决这个问题,以及为什么我们可以在情况1和2中获得三种不同的行为。

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hans

    感谢您进行这些实验。

    C (dVdt)=开路情况让我感到有点惊讶。 我 今天在我的末尾使用2mF 输出电容器和 C (dVdT)开路的情况下检查了性能、我可以看到器件每次都从输出短路情况恢复正常。

    我将在星期四(明天是印度假日)之前与您分享 C (dVdt)值为220nF 和 C (dVdt)=开放的示波器捕获。

    谢谢、此致

    Abhijeet  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hans

    请参阅随附的我在 EVM 上捕获的波形。 您可以看到输出正在从短路状态恢复。

    C (dVdt)= 220nF、COUT:2.2mF、ILIM:2.5A

    C (dVdt)=开路、COUT:2.2mF、ILIM:2.5A

    为了重现您看到的行为、我将 ILIM 降低至1.5A、我可以看到与您看到的类似的性能。 我捕获了输入电流波形和输出电压、以查看器件是否正在进行热调节、您可以在下面的示波器快照中看到突出显示的部分、其中输入电流逐渐减小、这表示热调节(类似于 TPS2663x 数据表的图22)

    我认为器件也会加热

    高浪涌电流迫使器件在第二个恢复周期进行热调节

    2.当我设置较低的电流限值时、器件达到电流限值调节(器件将尝试在特定时间内保持电流并使器件升温)。

    这会强制器件进入热调节环路、而热调节环路的最大超时为1.25秒。

    我将输出负载关断时间增加到2s、并且我可以看到器件在每次恢复后都正常。 我还尝试缩短短路脉冲的持续时间/占空比、这也有助于(因为这有助于减少启动期间的自发热)。

    您可以在结尾处尝试这两件事、并让我知道您的发现。

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮

    谢谢、此致

    Abhijeet