This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:将 BQ27421-G1与 BQ25606配合使用

Guru**** 2575725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQ25606, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890649/bq27421-g1-using-bq27421-g1-together-with-bq25606

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件: BQ25606BQ27426

我希望 BQ27421-G1与电池充电器 BQ25606配合使用。

我有两个问题:

1.使用 BQ27421-G1是否会以任何方式对充电产生负面影响?

2.将 BQ27421-G1的 SRX 引脚连接到 BQ25606的 BAT 引脚是否正确?

我们的器件通过电池消耗高达4A (连续)的电流。 BQ27421-G1是否会提供准确的读数?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaemann、

    bq27421无法使用集成感应电阻器连续处理4安培电流。

    我建议您检查 bq27426。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的回复。

     在 bq27426   mΩ 表的第4页(引脚功能)中、mΩ 表明库仑计数器需要一个10k Ω 的感应电阻器、并且电量监测计针对标准10k Ω 电阻器进行了预校准。

    然而、积分 ADC 的 V_SR (第6页)为25mV、这意味着不使 ADC 饱和的最大电流为2.5A。

    我是否有误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、此集成感应电阻器只能处理2.5安的电流。